Çevre
LAPP olarak, sürdürülebilir, çevre dostu bir yönetim anlayışına ve doğal kaynakların sorumlu kullanımına odaklanıyoruz. Kendi CO₂ emisyonlarımızı azaltmak amacıyla, binalarımızın ve tesislerimizin kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde işletilmesine büyük önem veriyoruz. LAPP'in kalbi üretim, geliştirme ve yönetim alanlarında atmaktadır. Binaları sürdürülebilir bir şekilde planlamak, inşa etmek ve işletmek için sürekli çalışıyoruz. Bu süreç, en büyük enerji tüketim kaynaklarının tespit edilmesini ve ardından tüketimin optimize edilmesini de kapsamaktadır.
LAPP, 2019 yılından bu yana Almanya'da yüzde 100 yeşil elektrik satın almakta ve bunu kendi fotovoltaik ile jeotermal sistemleriyle desteklemektedir. Birçok uluslararası LAPP lokasyonunda da kendi fotovoltaik sistemlerimiz kullanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmektedir. LAPP üretim tesislerinin neredeyse tamamı ve dağıtım şirketlerinin büyük bir kısmı ISO 14001 sertifikasına sahiptir. EMEA bölgesindeki yirmi şirketimiz, bir ISO 50001 matris sertifikasyonu kapsamında enerji yönetimi konusunda yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. ISO 9001 uyarınca tutarlı bir kalite yönetimi, öncelikle yüksek düzeyde güvenilirlik ve sağlamlığa sahip ürünlere odaklanan LAPP'in yüksek kalite standartlarını güvence altına almaktadır.
Çevresel hedefimiz, şirket düzeyindeki CO₂ emisyonlarını (Kapsam 1 ve 2, baz yıl: 2022) 2027 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltmaktır.
İklim dostu bir geleceğe doğru ilerlerken, değer zincirimize de odaklanıyoruz. Döngüsel ekonomi anlayışıyla LAPP, atıkları önlemek ve kaynakları yeniden kullanmak amacıyla ürün ve süreçleri daha da geliştirmek için ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır.
Daha kısa nakliye rotaları, verimli sevkiyat süreçleri
Küresel lojistik merkezlerimiz, bölgesel dinamikleri dikkate alarak ürünlerin küresel veya yerel portföyümüze uygunluğuna bağlı olarak dünya genelinde hangi tesislerde üretileceğini ve hangi lojistik merkezlerinde depolanacağını sürekli olarak koordine etmektedir. Bu yaklaşım, gelişmiş dijital lojistik çözümleri sayesinde daha kısa taşıma mesafeleri ve verimli sevkiyat süreçleri sağlamaktadır.
Ayrıca, ürünlerin korunması ve güvenli taşınması için elzem olan paketleme süreçlerini optimize etmenin ve örneğin yüksek oranda geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak malzeme tasarrufu sağlamanın yollarını her zaman aramaktayız. LAPP, şirket içi girişimler sayesinde plastik ambalaj malzemelerini azaltmış ve geri dönüştürülmüş hammadde oranını artırmıştır.
Ambalaj tasarrufu, tehlikeli atıkların azaltılması
LAPP'in kablo ürünlerini ambalajlamak için kullandığı plastik filmin kalınlığı, diğer uygulamaların yanı sıra 80 mikrondan 70 mikrona düşürülmüştür. Silikon kaplı bir taşıyıcı film gerektirmeyen astarsız (linerless) etiketler sayesinde tehlikeli atıkların önüne geçilmektedir. Ayrıca LAPP, tekrar kullanılabilir masif ahşap makaraların iadesi için bir toplama hizmeti sunmaktadır. Yeniden kullanıma uygun olmayan masif ahşap makaralar ise özel bir ahşap presi kullanılarak geri dönüştürülmekte ve yeniden işlenmektedir. LAPP, bu geri dönüşüm döngüsü sayesinde ahşap bertaraf miktarından dört kat tasarruf sağlamaktadır..
Gelecek vadeden bu bağımsız projelerin yanı sıra, bütünsel bir döngüsel ekonomi stratejisi geliştirmeyi de kendimize hedef olarak belirledik.