Bina Veya Ofis İçerisinde Ethernet İletişimi

Bina ağı, bilgisayarları, sunucuları ve tesisi birbirine ve internete bağlar.
Özel gereksinimler:
- Bakır bazlı ETHERLINE® LAN kabloları 100 m'ye kadar mesafeler için kullanılır
- Fiber optik kablolar, iki bina arasında veya bina içinde bağlantı için daha uzun mesafelerde kullanılır. SC konektörü gibi çeşitli konektörler, fiber optik tabanlı veri aktarımı için kullanılır.
- HITRONIC® breakout kablolar bina içinde kablolama için kullanılır.
- HITRONIC® dış mekan kabloları, bina arası dış kablolama ve kablolama için kullanılır. Kalıcı olarak döşenen kablolar, HITRONIC® SBX serisinden ek kutularına bağlanır.
- HITRONIC® fiber optik patchcordlar, cihazları bağlamak için bağlantı kutularında kullanılır.
- Cat.7 veya daha yüksek kategori ETHERLINE® LAN kabloları, ofis kabloları için kullanılır ve binaya kalıcı olarak monte edilir.
- RJ45 konnektör, bakır tabanlı veri iletimi için kullanılır
Products used:
For communication from the main cabinet to the office:
- ETHERLINE® LAN cable
- EPIC® DATA RJ45
For communication in the building:
- HITRONIC® breakout cable
- HITRONIC® SBX industrial splice box
- HITRONIC® patch cable
For communication from the office to the Internet: