Papatya Dizimi Topolojisinde Ethernet İletişimi

Birbirine bağlı tesislerdeki üretim süreçleri genellikle doğrusal bir modelde düzenlenir. Buna veri yolu kablolaması veya papatya zinciri de denir. Bu, birkaç bileşenin birbiri ardına seri olarak bağlandığı anlamına gelir. İlk bileşen genellikle, Ethernet kablosunun merkezi olmayan I / O sistemlerine ve ayrıca tesis boyunca sensörler ve aktüatörlere yönlendirildiği anahtar kabinindeki kontrolördür.
Özel gereksinimler:
- The connection from the PLC in the control cabinet to the I/O systems in the field is implemented using copper-based ETHERLINE® cables or patch cables
- In the field, the decentralized connection at the sensor or actuator is made via M12 connectors. These have protection class IP67.
Kullanılan ürünler:
Kontrol kabininden merkezi olmayan I / O sistemi, sensör veya aktüatör ile iletişim için
- EPIC® DATA RJ45 (kontrol kabininde)
- ETHERLINE® TRAY (kontrol kabininden ilk merkezi olmayan I / O sistemine veya sürücüye bağlantı için)
- EPIC® DATA M12 fiş konnektörleri (ilk dağıtılmış I/O sistemine veya sahadaki ilk aktüatöre bağlantı için)
- ETHERLINE® patchcord M12 / M12 (iki merkezi olmayan I / O sistemi veya sahadaki iki aktüatör arasındaki bağlantı için)
- UNITRONIC® SENSOR Cordset (merkezi olmayan I / O sisteminden sahadaki sensörlere bağlantı için)